This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:GPMC RDACCESSTIME 计算、带等待

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601828/am3352-gpmc-rdaccesstime-calculation-with-wait

器件型号:AM3352

当使用等待输入连接异步从器件时、例如将 GPMC 与 HPI 连接。 对于读取操作、HPI HRDY 将激活、以通知主机延长读取周期。 但是 GPMC 读操作时序由 RDACCESSTIME 定义、它是否会被 HRDY/等待信号扩展? 总周期将是 RDACCESSTIM+HRDY 活动时间? 还是仍然在 REACCESSTIME 周期上结束、并在那里采样数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请阅读 AM335x TRM 修订版 P 的第7.1.2.3.8.3.1节