This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:去耦电容器计算

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601011/66ak2h14-decoupling-capacitor-calculation

器件型号:66AK2H14

您好!

硬件设计指南文档建议了每个电源轨所需的最小去耦电容器。 但是、如何确定所需的电容器的确切数量?  

是否有用于计算此值的分次计算表?

此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    您需要对设计执行电源分析、因为电容器的数量因设计而异。
    我们在下面的主题中详细讨论了这一点:
    e2e.ti.com/.../574809

    此处还提供了有用的信息:
    e2e.ti.com/.../1371638
    e2e.ti.com/.../344606

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    您共享的此主题提供了拒绝访问的消息:e2e.ti.com/.../344606

    在链接:e2e.ti.com/.../1371638的末尾、我们询问了有关如何完成仿真并得出电容值的更多详细信息。
    我可以获取这些详细信息吗?

    此致、
    Madhu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    [报价]您共享的此主题提供拒绝访问的消息:e2e.ti.com/.../344606
    你是对的。 此论坛已存档。 无论如何、其他两个线程会提供足够的详细信息。

    [引用]在链接中:e2e.ti.com/.../1371638末尾、询问了有关如何完成仿真并得出电容值的更多详细信息。
    我能得到这些详细信息吗?[/引述]
    我们将讨论电源完整性分析和配电网络(PDN)分析。 我可以为您提供有关 K2H EVM PDN 分析的应用手册:
    www.ti.com/.../sprac38.pdf

    对于旧的 OMAP4器件也是如此(注:这只是为了让人了解做了什么):
    www.ti.com/.../swpa222a.pdf

    详细信息取决于用例。 因此、您需要针对自己的设计执行这些操作。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回复。

    您共享的第一个链接是 K2G EVM。
    如果 K2H EVM 存在任何此类文档、请共享。

    此致、
    Madhu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道有关 K2H EVM 的此类文档。 我已经要求硬件团队详细说明我们是否有任何有关这方面的公开文档。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马德胡

    我们没有有关 K2H EVM 的此类文档。 您可以将 K2G 文档作为参考、并对 K2H 设计进行类似的 PDN 分析。

    此致、
    SENTHIL