This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:待机模式下的功耗估算

Guru**** 2581405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601528/am5716-power-estimation-in-standby-mode

器件型号:AM5716

香榭丽舍

客户正处于 AM570x 的早期设计阶段、需要了解 AM570x 器件处于睡眠模式时可实现的最低功耗是多少、以及实现该功能的最佳工具和方法是什么。 这里有几个问题:

1.我没有看到适用于 AM570x 系列的 PET。 AM571x PET 是否完全适用于 AM570x 功耗估算?

2.使用适用于 AM571x 的 PET 时、我可以禁用所有子系统、当我将所有 IO 设置为1.8V 且 DDR@532MHZ 时、工具会显示~360mW 的功耗。 此数字是否真正代表待机模式下的预期功耗?

3.是否可以建议在待机模式下采用任何其他保持低功耗的方法(例如设计引脚连接、以便在待机模式下可以完全关闭某些电源轨? 还有事吗?)  

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    已通知 PM 专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    一些高级指导。  

    TI.com 上的 AM570x PET 正在工作-如果您需要支持的初稿/草稿副本、可以与 Rogerio 联系。 一般而言,AM571x 将是 AM570x PET 的良好代理,直至更广泛地提供。  

    我会谨慎使用 PET 作为基线来确定可实现的最低功耗模式等-因为 PET 在某种程度上是以硬件/设备为中心的视图-它并不能完全考虑影响某些/防止较低功耗模式的所有硅错误 以及 您将看到 SDK 中支持的器件的开箱即用待机/操作系统空闲状态。 因此、最好查看 Linux SDK 版本提供的电源数据、以了解开箱即可实现/支持的功能。  

    在以下应用手册中捕获的标称条件下的 AM571x OS 空闲数

    将使 PM 专家在该螺纹上进一步鸣响、以提供进一步指导。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukul、

    我知道该应用手册、我要求的原因是该应用手册包含 OS 空闲模式下的测量值、而不是"挂起到 RAM 和待机"模式。 我需要在挂起至 RAM 模式下测量功耗(或缺少估算值)。

    谢谢你

    Michael