This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:GP EVM NOR 闪存

Guru**** 2582105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601800/am3352-gp-evm-nor-flash

器件型号:AM3352

您好!

关于 AM335x EVM NOR 闪存。
EVM 原理图显示 NOR 闪存的"DQ15"引脚连接到
GPMC 的 A0 (NOR_A0)引脚。 请告诉我们什么是
DQ15连接到 A0的原因。 根据 TRM、A0引脚不应是
与16位 NOR 闪存配合使用。



此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、NOR 接线以进行8位访问(BYTEn 引脚连接至 GND)。 M29W128G DQ15的说明如下:当器件在 x16总线模式下工作时、该引脚与 DQ[14:8]一起作为数据 I/O。 当器件在 x8总线模式下运行时、该引脚充当地址的最低有效位。