This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:QT 升级

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599711/am3358-qt-upgrade

器件型号:AM3358

您好!

我正在使用"ti-sdk-am335x-evm-08.00.00"、我想 使用 Qt 5.8.0进行升级、请建议我在哪里可以获取源代码。 以及我需要遵循的步骤。

谢谢、

Khagesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请通过 Brad 查看此帖子: e2e.ti.com/.../2200547
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的重新设计、

    现在、我被转移到"ti-process-sdk-linux-am335x-evm-03.00.00.04" SDK、它具有 Qt 5.6.2、使用此 SDK、我没有看到闪屏、您能否建议我如何使用进度条获取默认的 ti 闪屏。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查此主题:
    e2e.ti.com/.../588449

    此致、
    Yordan