This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:TMS320C6748 LCDC 控制器-在 vsync 之前始终是 HSYNC

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601621/ccs-tms320c6748-tms320c6748-lcdc-controller---always-an-hsync-before-vsync

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

6748上的 LCDC 外设似乎总是在帧同步之前输出单线同步、这会导致 我们的显示屏出现问题。  是否有人知道如何纠正或解决此问题? 我们的显示屏似乎需要在帧开始时在任何 Hsync 之前使用 Vsync、否则会丢失一行数据。

我们更喜欢使用非反相同步脉冲、但我已经使用反相同步脉冲以及其他光栅计时寄存 器设置、但成功的机会有限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan