This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:McASP 最大 AFSR 频率

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601373/am5716-mcasp-max-afsr-frequency

器件型号:AM5716

您好!

我们计划使用单串行器(配置为接收器模式)在 I2S 模式下运行 McASP。 在这种情况下、我们想了解(AFSR)帧同步频率是否存在任何限制。 位时钟的范围为20Mhz 至27MHz (< 50MHz、这是指定的最大范围)。

我认为由于数据表中没有提到限制、因此帧同步频率可以高达~850KHz。 (例如设置:ACLKR:27MHz、插槽数:2、插槽/字大小:2字节)。 请确认。  

此致、

分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您是对的、位时钟是限制因素。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Biser!