This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:TPS65910出现上电序列问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600083/am3352-power-on-sequence-problem-with-tps65910

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:TPS65910

您好!

在我们的电路板中、TPS65910AA1 VDAC 为 AM3352BZCZ60 VDDS 和 VDDS_RTC 供电。 当 VDAC 开始为 VDDS_RTC 供电时、VDD_CORE 电源电平会升高。 CAP_VDD_RTC 连接到目标板上的 VDD2 (VDD_CORE)、因为我们不使用 RTC 功能。 从 VDDS_RTC 到 VDD_CORE 似乎存在泄漏电流。 器件设计中是否存在此泄漏? 此外、泄漏电流存在于 CAP_VDD_RTC 和 VDD_CORE 之间。 请参阅数据表图6-6中的注 E。

将 VDDS_RTC 的电源从 VDAC 更改为相同1.8V 的 VDIG2可消除 VDD_CORE 的提升波形。 为 VDDS_RTC 供电的 VDIG2是否优于 VDAC? 您是否知道为什么波形得到改善? 请给我一些建议。

我附加了波形和连接图。 如果您有一些建议、请告诉我。

此致、

Kazu

e2e.ti.com/.../am335x_5F00_tps65910.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 processors.wiki.ti.com/.../AM335x_Schematic_Checklist 、尤其是查看下表中的注4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请查看 www.ti.com/.../swcu093e.pdf 图3您将注意到 VDAC 的斜升早于 VDIG2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时为 VDDS_RTC 和 CAP_VDD_RTC 供电对我来说似乎是个坏主意。

    我会从 VDD2断开 CAP_VCC_RTC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM335x RTC_KALDO_EN 已连接到 PMIC VDIG2。 我将其连接到 PMIC VDAC、然后我的问题得到了解决。

    此致、
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个问题。 由于我们的目标板是量产试用版、因此我不想在可能的情况下修改该板。 该波形是否会损坏 AM335x?

    此致、
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不符合器件规格、可能会损坏器件。