This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:PCIe I/O 空间数据类型

Guru**** 2586895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601530/am5728-pcie-i-o-space-datatype

器件型号:AM5728

您好,

在 TRM 24.9.4.8.3.1中,:ć 写道
   RC 主机( 通常  为本地 CPU)中的启动器  随后可以     通过启动 (1 DWORD)来访问 I/O 空间
对         L3_MAIN 上控制器 从 端口上 ATU 区域范围的读/写访问  。
这意味着?CPU 必须访问具有 DWORD 对齐的 I/O 空间?
非常感谢!
zchong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 AM572x 勘误咨询 i870。 您也可以检查此主题: e2e.ti.com/.../582840
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    我将检查它!

    此致、
    zchong