This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:不保留 RTC

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXSK437X, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600423/am4379-rtc-is-not-retained

器件型号:AM4379
主题中讨论的其他器件:TMDXSK437XTPS65218

大家好、

 我想保留 RTC。

我的硬件具有以下配置。

  • EVM:TMDXSK437X
  • 将电池连接到 EVM 的 J3

我的软件具有以下配置。

  • PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-AM437X _03_03_00_04
  • 通过 I2C 将 TPS65218中状态寄存器的 FSEAL 位设置为"1"。

我为 RTC 测试执行了以下命令。


我使用 Linux hwclk 命令检查时间。

~#hwclock
网络12月14日23:26:29 2016 0.000000秒

卸下并插入交流适配器以使用电池执行 RTC 保持测试。
然后、我再次使用 Linux hwclk 命令检查时间。

~#hwclock
网络12月14日23:24:17 2016 0.000000秒

RTC 应由电池保持、但时间已经过去。

您知道为什么不保留 RTC 吗?

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否尝试过:

    1.在内核提示符下设置系统日期和时间:
    日期 MMDDhmmYYYY

    2.更新 RTC:
    hwclock -w

    3.读取 RTC:
    hwclock -r
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser - San、

    感谢你的答复。

    我想确认 AM437x RTC 在电池运行期间保持时间。

    我认为教授的过程是一种重写 RTC 的方法。

    请告诉我以下内容。

    hwclk 命令是否在 AM437x 中读取 RTC 时间?
    如果不是、hwclk 输出的基准时间是多少?

    此致、

    Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser - San、

    我再次验证了操作、并保留了 RTC。
    可能我无法保存、因为 V1_8增值税不稳定。
    很抱歉打扰你。

    此致、