This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am3352:系统时间循环

Guru**** 2582855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600014/linux-am3352-system-time-looping

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:TPS65217

工具/软件:Linux

可能涉及的人员、

我们正在使用基于 BeagleBone Black 的定制板、并体验与这些线程中类似的"系统时间环路":

https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/506562/1837427 

e2e.ti.com/.../237808  

处理器:AM3352B ZCZ A100

时钟:24MHz、32.762kHz 晶体已安装、OSC[1:0]接地端连接到电路板接地端(Advisory 1.0.30)

  Maxim i2c RTC 芯片用于 Linux RTC 功能

电源: TPS65217替换为 TP65910

持续运行数小时至数天后、该问题出现。

我们已经使用此电路板设计将近一年了、但没有出现此问题、  

到目前为止、我们已在最近的运行(日期/批次代码63ARZCW)中检测到了该问题、但它也可能存在于较旧的运行中。

是否有任何已知的修复程序?  

感谢您的帮助、

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是什么 Linux 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser、

    我们使用的是基于 Yocto 的 Linux (poki-Krogoth)、该 Linux 由 BeagleBone Black 开发而成。  

    我们在一年前就放弃了。

    感谢您的帮助、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否按照以下建议尝试更改主振荡器的系统时钟源: e2e.ti.com/.../417299
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser、

    单元使用24MHz 主振荡器进行计时。

    检查源代码表示此处建议的勘误表更改[ https://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/270632 

    已应用。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要缩小根本原因、您能否检查最新 SDK 是否出现这种情况: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser、

    包括您在 Yocto 构建中建议的 Linux 版本、我们现在开始测试。

    我将报告结果。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Biser、

    我们已在多个器件上运行了更新的代码、到目前为止都很好。

    我们将再给它几天时间、以确保绝对安全。

    同时、为了帮助我们理解、您或您的同事是否知道对 SDK 所做的任何可能与问题相关的更改?

    [即计时器和时钟代码、特定于平台的修改]  

    感谢您的帮助、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道您最初使用的内核。 当前 SDK 为内核 v4.4.41。