This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM57X:OV10365传感器问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600772/linux-processor-sdk-am57x-ov10365-sensor-issue

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

大家好、我使用的是最新的处理器 SDK。

在上一篇文章 中、我使用的是 Aptina TMDSEVM572x 摄像头模块。

它在工作。 感谢您的支持。

现在、我将使用具有相同 EVM 的 ov10635摄像头模块。  

我已更改 DTS 文件中 ov10635的 pinmux 设置和&i2c5配置。 但是、当我引导 EVM 时、模块未被检测到、也未在 i2cdetect 命令中显示地址。

有什么建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    为了使驱动器能够探测、不需要引脚多路复用。 第一步、它需要加载正确的 DTS 条目和兼容驱动程序。 您能否共享 DTS 更改? 还应共享内核日志。

    顺便说一下、很高兴听到 Aptina 传感器的工作情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dwarakesh、

    谢谢、

    请访问 files.e2e.ti.com/.../4454.dmesglogomni.txt

    e2e.ti.com/.../7178.am57xx_2D00_beagle_2D00_x15_2D00_common.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    探头无法与摄像机通信、因此发生故障。 这是由于摄像机未复位(与-121错误之前相同)、准备好进行回复。 按照 MT9T11x 中的说明检查连接到摄像头模块的 GPIO、如 RESET、EN 等、并确保它也在器件树中设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dwarakesh、

    感谢您的意见。

    有一个不是低电平的 GPIO"断电"。 我认为这就是原因。

    请查看该内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daawakesh:
    我向 ov1063x 驱动程序添加了断电 GPIO、其方式与 mt9t11x 类似。
    探测成功、器件也已注册。 当我运行 yavta 时、它会一直在提供-
    器件/dev/video1已打开。
    `平台:VIP'上的器件`VIP'是一个视频输出(无 mPlanes)器件。
    视频格式集:YUYV (56595559) 640x480 (STRIDE 1280)字段无缓冲区大小614400
    视频格式:YUYV (56595559) 640x480 (STRIDE 1280)字段无缓冲区大小614400
    请求8个缓冲器。
    长度:614400偏移量:0时间戳类型/源:单声道/EOF
    映射到地址 bb6d60000的 Buffer 0/0。
    长度:614400偏移量:614400时间戳类型/源:单声道/EOF
    地址0xb6cca000处映射的缓冲区1/0。
    长度:614400偏移量:1228800时间戳类型/源:单声道/EOF
    缓冲区2/0映射在地址 bb6c34000。
    长度:614400偏移量:1843200时间戳类型/源:单声道/EOF
    缓冲区3/0映射在地址 b6b9e000。
    长度:614400偏移量:2457600时间戳类型/源:单声道/EOF
    缓冲区4/0映射在地址0xb6b08000。
    长度:614400偏移量:3072000时间戳类型/源:单声道/EOF
    缓冲区5/0映射在地址 bb6a72000。
    长度:614400偏移量:3686400时间戳类型/源:单声道/EOF
    缓冲区6/0映射在地址0xb69dc000处。
    长度:614400偏移量:4300800时间戳类型/源:单声道/EOF
    缓冲区7/0映射在地址0xb6946000处。

    当我提供键盘中断来停止时、断电 GPIO 突然设置为高电平、然后在再次流式传输命令上显示错误"写入寄存器失败"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在 ov106中添加日志,以了解正在发生的流程及其阻塞的位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了日志。 未发现流程问题。 我解决了掉电 GPIO iaue、因此没有关于"写入寄存器失败"的错误。

    但是、每当我运行 yavta 时、只需提供我之前发布的日志即可更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个或两个帧是否转储到文件中?