This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:PWM 180°异相

Guru**** 2581175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601597/am4379-pwms-180-out-of-phase

器件型号:AM4379

您好、支持团队

客户使用 PRU 来控制两个 PWM。 PWM 驱动加热器 ADC 监测热量并调节占空比。 他们遇到的问题是、加热器会拉太多电流、他们想要做的是将每个加热器上的占空比限制为最大50%、然后运行 PWM、使其达到180度的相位差。 这是可行的吗? IE 加热器1打开45%、加热器2打开50%、但加热器绝不会同时启用。

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    他们应查看 AM437x TRM Rev. F 的第20.2.3节。这里有许多示例、可以根据自己的需求进行调整。