This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8147:DM814X 视频端口中的多路解复用支持

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601468/linux-tms320dm8147-de-multiplexing-support-in-dm814x-video-port

器件型号:TMS320DM8147

工具/软件:Linux

您好!

我们计划将一个 TVP 芯 片(该芯片将4个模拟视频输入 PAL/NTSC 复用)连接到 DM814X 的单个视频输入端口(8位)。

据我了解、DM814X 视频输入端口能够实现这一目标。

我想了解软件支持在 BT.656模式下对数据进行多路解复用的程度。  

驱动程序和应用程序如何处理此用例。 驱动程序是否公开4个不同的 V4L 节点以获得4个不同的流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sriram、

    此问题已在另一个主题中得到解答。
    软件不进行多路信号分离、多路信号分离由 VIP 捕捉端口完成。 您会在单独的缓冲器中获得各个通道。

    请注意、V4L2驱动程序不支持此功能、仅 BIOS 驱动程序支持此功能。 请联系您当地的 TI FAE 以了解有关 BIOS 驱动程序的更多详细信息。

    Rgds、
    Brijesh