This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM5515:在调用 main 之前是否加载了文件

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601647/tmdxevm5515-is-there-a-file-loaded-before-calling-main

器件型号:TMDXEVM5515

您好!

我发现了一个非常奇怪的问题、即在2个项目中、同一个主项目的性能不同。 我想知道在 CCS 在仿真时调用 main()之前可能加载了一些不同的文件。 如何在 CCS 中找到这些文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我在 ASM_src 中找到它们