This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4377:Linux 上的 EtherCAT 从站

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601372/am4377-ethercat-slave-on-linux

器件型号:AM4377

您好!

我想使用 AM4377通过 Linux 构建 EtherCAT 从站和 Web/TFTP 服务器系统。 但我认为 Cortex-A9需要用于 EtherCAT 的 TI-RTOS。

根据下面的 Wiki、似乎可以在 Linux 上使用通用以太网。 工业以太网还能在 Linux 上运行吗?

网址:/processors.wiki.ti.com/index.php/PRU-ICSS_Ethernet

如果您有任何建议、请告诉我。

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EtherCAT 专家已收到通知。 他们将在这里发表评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    当前的 TI Sitara EtherCAT 从站实施方案位于 RTOS 下。
    我们了解到、至少有一个客户和第三方能够在 Linux 中实施从站、但开发并不容易。
    随函附上关于这个主题的两个相关帖子。

    e2e.ti.com/.../436127
    e2e.ti.com/.../507680

    David