This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:AER

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601258/tms320c6748-aer

器件型号:TMS320C6748
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

添加代码调用 AER 函数 aerGetSizes 后、我收到错误消息"unresolved symbol svdGetSizes、first referenced in C:/ti/aer_c64Px_obj_17_0_0_0/packages/ti/mas/aer/lib/aer_c.ae64P "和"未解析的符号仍保留"...

但是调用函数 areCreate 编译时没有错误。  

有人能帮我知道我的问题在哪里?

谢谢、

-Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是编译结果

    ****项目 AUDIO_C6000_HWI 的配置调试构建****

    "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k all
    正在制作./src/sysbios/sysbios.ae674 ...
    gmake[1]:进入目录'C:/TI_RTOS/Workspace/audio_C6000_HWI/src/SysBIOS'
    gmake[1]:没有为"全部"执行任何操作。
    gmake[1]:离开目录'C:/TI_RTOS/Workspace/audio_C6000_HWI/src/SysBIOS'
    '构建目标:AUDIO_C6000_HWI.Out'
    '调用:C6000链接器'
    "c:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /TI/aer_c64Px_obj_17_0_0_0 /ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/include /TI/C6748_StarterWare_1_20_04_01/binary/c674x/cgt_ccs/c6748/system_config/Release "-mv6740 --abi=eabi -opoff -opt_for_speed=4 -optimize_won_define=on -define=ti_targets_C674 --define=c6748 --diag_wrap=off --diag_warn_warn_number -z -m"_sabout_icature_i_ex-"-intrab.ip_ine-ex-"-cn"-tid_intrap_ine-ov.c /ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/lib:/TI/C6748_StarterWare_1_20_04_01/binary/c674x/cgt_ccs/c6748/drivers/Release /icatio_inese-ov.c:/TI/C6748_StarterWare_1_20_04_01/binary/c674x/cgt_ccs/c6748/lcdkC6748/platform/Release "-exam -intrab-ex-"-ex-"-intrab-ex-"-cn"/TI/C6748_StarterWare_1_20_04_01/binary/c674x/cgt_ccs/utils/Release -cn"-cn"-tid_coatio_codest_ov.ip_ov.c.ine-ov.ine-ov.c:"-ex-intrab-ex-ine-ov.c:-ine-ov.c:-ine-ov.c:-ine-over-tid_codest_codest_code.tid_codest.c:"-ex-/ti/aer_c64Px_obj_17_0_0_0/packages/ti/mas/aer/lib/aer_a.ae64P /ti/aer_c64Px_obj_17_0_0_0/packages/ti/mas/aer/lib/aer_c.ae64P


    未定义的首次引用
    符号 文件中
    ------ --------
    svdGetSizes C:/ti/aer_c64Px_obj_17_0_0_0/packages/ti/mas/aer/lib/aer_c.ae64P

    错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
    错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"AUDIO_C6000_HWI.out"

    >>编译失败
    Makefile:151:目标'AUDIO_C6000_HWI.Out'的配方失败
    Gmake:***[AUDIO_C6000_HWI.out]错误1.
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不是此库的域专家、但快速查找表示大多数 SVD 函数都是在该软件包的 VPE 模块中定义的 SVD 符号。 您是否曾尝试包括 svd.h 并将 VPE 库链接到您的项目。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul、

    SVD.h 已包含在内、位于 ti/mas/VPE/svd.h 下

    但我找不到 VPE 库、您能不能指导我如何链接 VPE 库?

    谢谢、

    -Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了。

    谢谢!