This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXEVM5515:CPU 处于空闲状态、无法跳出

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601334/tmdxevm5515-cpu-is-in-idle-and-cannot-jump-out

器件型号:TMDXEVM5515

在 位于 ccsv4\emulation\boards\evm5515_v1\tests\demo\evm_samples 中的 EVM5515演示代码中、有一个如下所示的代码捕捉:

StartTimer0();
*(ioport volatile unsigned *) 0x0001 = 0x0001;
asm (" idle");

KEY = GET_SAR_Key ();

我遵循此代码并在代码中使用它、但 CPU 始终保持在"asm(" idle");"。  这是因为 timer0没有 intterupt 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在还可以。 在我调用 SYS_GlobalIntEnable 之后。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您更新该主题。

    此致、
    Yordan