This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2Sx:当 RESETN 引脚处于活动状态时、QSPI I/O 保护的状态是什么?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601332/tda2sx-what-is-state-of-qspi-i-o-prot-when-resetn-pin-is-active

器件型号:TDA2Sx

当时钟接口的 RESETN (焊球编号为 E23)引脚保持有效时、QSPI I/O 端口(输入或输出)的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我觉得奇怪的是、RESETN 是"时钟接口的引脚"。 我不知道这意味着什么。 不过、这不是问题。

    关于您的问题-除 CS0和 CS1之外、所有 QSPI 引脚都是弱下拉的高阻抗引脚、它们是 POR 或热复位期间具有上拉电阻的高阻抗引脚。

    TDA2x 数据手册文档中的数据。