This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:MTBF

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601393/am3352-mtbf

器件型号:AM3352

您好!

有人能解释一下、为什么我在不同的来源找到了 AM3352的不同 MTBF?

在"sprabv9a"中、我将阅读"德州 仪器(TI) AM335x 产品旨在支持内在可靠性目标或50 FIT (MTBF = 2 E7小时)的磨损率、持续100、000小时通电(POH)、 当在105°C 的结温和器件专用数据表中定义的标称内核电压下使用时。  "

但在上    

 早期故障率 MTBF/FIT 早期故障率支持数据 MTBF/FIT 支持数据
器件型号 ELFR-DPPM MTBF 时基故障 会议级别(%) �C 温度(μ V) 样本大小 失败 �C 温度(μ V) 会议级别(%) 活化能(eV) �C 温度(μ V) 测试持续时间(小时) 样本大小 失败
AM3352BZCZD80 - 3.621x 10 8. 2.76. - - - - 55 60.0 0.5. 130 1000 1790

3.

那么、在第二个源、温度更高、MTBF 更高? 为什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。