This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8147:Linux 版本

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601102/linux-tms320dm8147-linux-version

器件型号:TMS320DM8147

工具/软件:Linux

您好!

我指的是以下页面:

然而、PSP 04.07.00.02支持2.6.37。 我想检查一下 TI814X 在较新的内核中是否受支持、例如3.xx 或4.xx 内核。

此外、PSP 是最新版本、推荐使用。 我们正在寻找 PCI 支持和视频输入支持。

3.在视频输入端口支持上-我是否需要 HDVPSS 封装或者驱动程序存在于 Linux OS 本身中。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sriram、

    [引用 USER="Sriram V]1. 但是、PSP 04.07.00.02支持2.6.37[/quot]

    PSP 4.07.00.02用于 TI811x/J5EO/DRA62x 器件。 TI814x 的最新 PSP 为04.04.00.02

    [引用 user="Sriram V"]我想检查 TI814X 是否在诸如3.xx 或4.xx 内核等较新内核中受支持。[/quot]

    不、不是。 我们为类似器件 TI813x/DM38x 和 DM8127提供了4.x 内核支持、但不支持 DM814x

    [引用 user="Sriram V"]2. 此外、PSP 是最新版本、推荐使用。 我们正在寻找 PCI 支持和视频输入支持。[/quot]

    PSP 04.04.00.02加上其中的一些补丁。

    此 PSP 04.04.00.02提供 PCIe 支持和视频输入支持:

    [引用 user="Sriram V"]3. 在视频输入端口支持-我是否需要 HDVPSS 封装或者驱动程序存在于 Linux OS 本身中。

    具体取决于您需要什么。 您应该检查 HDVPSS 驱动程序 Wiki、如果这些 Wiki 涵盖了您所需的内容、则不需要 HDVPSS 软件包(HDVPSS 固件源代码):

    此致、
    帕维尔