This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:L3和 L4互连

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601031/am3359-l3-and-l4-interconnects

器件型号:AM3359

在 TRM (SPRUH73P)中、表10-1显示了总线主控和受控端口之间所需的 L3连接、 而图10-2显示了 L4总线架构和存储器映射外设。

总线主控通过四个端口(L4_PER 端口0至3)访问 L4_PER、并将各种外设连接到 L4_PER。

是否可以从所有四个端口(L4_PER 端口0至3)访问连接到 L4_PER 的所有外设?

我们的客户希望通过 EDMA 访问 GPIO 寄存器。

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不太理解这个问题的含义。 GPIO0、GPIO1和 GPIO2都有1个 DMA 请求(GPIOEVT[2:0])。 GPIO3没有 DMA 请求。 我看不到这与互连有什么关系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser - San、

    感谢你的答复。

    我没有提到 DMA 请求。

    客户希望通过使用 EDMA 而非 CPU (A8)来读取或写入外设寄存器。

    EDMA 传输控制器(TPTC 0至2)使用 L4_PER 端口2或 L4_PER 端口3来访问连接到 L4_PER 的外设。

    我的问题的答案将明确 EDMA 可以访问哪些外设寄存器。

    [引用用户="Daisuke Maeda"]
    是否可以从所有四个端口(L4_PER 端口0至3)访问连接到 L4_PER 的所有外设?
    [/报价]

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已要求工厂团队进行评论。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表10-1试图说明哪些主设备使用哪些端口进行连接。  TPTC0和1使用端口2、TPTC2使用端口3。  可从4个 L4_PER 端口中的任何一个访问 L4_PER 中的所有从器件。  这四个端口可用于同时访问 L4_PER 域中的不同外设。

    此致、

    James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James - San、

    感谢你的答复。

    此致、

    Daisuke