This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:C6748

Guru**** 2583415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600326/ccs-c6748

工具/软件:Code Composer Studio

因此,我们拥有了这个极好 的套件 EVAL 板,并且我们正在尝试从 NAND 闪存运行/启动。 是否有人会展示一些如何通过 USB 和 JTAG 方法将代码下载到此闪存中的步骤。

是否有显示 此板内存的文档。  请帮助

谢谢你  

a.m.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在处理这一问题。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan…… 非常感谢您对此进行深入研究。 然而,我感到非常困惑,同样的问题已经存在了相当长的一段时间,我还没有找到一个论坛解决方案。 在您寻求解决方案的过程中、您是否会在不做出任何假设的情况下提供这些步骤。 请想象有人第一次这么做。 (非常类似于培训实验室)。 再次来:
    1) 1) CCS 和 JTAG 方法来闪存外部 NAND 闪存
    2) 2)如果需要 NANDwriter .bin、请提供一个内置的.bin (.out)文件... 人们有不同版本的 CCS
    3) 3)如果需要 GEL 文件,请提供最适合 C6748套件 DSP 板的文件。
    4) 4)引导开关设置
    5) 5) UART 方法、请分步执行

    我感谢你本人,并代表所有仍在为一个非常直接的进程而挣扎的人。 任何其他东西都会从这个非常好的 DSP 套件板中消失、并阻止人们进行设计。

    a.m.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan 请告知此问题是否已取得任何进展。 ?

    谢谢。

    上午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wiki 用户指南中提供了闪存和引导 LCDK 的过程、如下所示:
    processors.wiki.ti.com/.../C6748_Development_Kit_(LCDK)

    我们计划通过在处理器 SDK RTOS 产品中添加对此评估平台的支持来更新此器件的软件、因此我们将在本月末之前提供特定于 SDK 的文档、用于闪存和启动此平台。

    此致、
    Rahul

    PS:串行闪存和引导工具提供2个闪存实用程序 SFH 实用程序使用 UART 接口来刷写 NAND、而 NAndWriter 使用 JTAG 提供基于 CCS 的闪存选项。 如果您对这些工具有任何疑问、请尝试并告知我们。