请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DM3730 工具/软件:Linux
您好!
我尝试在裸机中调用浮点异常、但尚未成功。
在 TRM (spruvn4)中、我找不到有关浮点异常的任何详细信息。
我确实成功捕获了其他异常(例如未定义的命令)、但不捕获浮点异常。
这就是我到目前为止所做的工作:
1.我已验证编译器中是否支持浮点
2.我还看到数字被打印为 float,当尝试除以2 float 时,0/0会得到结果中的 INF (但不例外)。
是否有人可以提供一些提示,说明我们如何生成浮点异常?
默认情况下是否以某种方式屏蔽它?
谢谢、
已运行