This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:PCB 布线指南

Guru**** 2541620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600597/am5708-pcb-routing-guidelines

器件型号:AM5708

您好!  

我的客户询问将 AM335x 中的毫米偏差更改为 AM570x 中的皮秒后、路由准则规范的合理性是什么。

他只是对我们的决策背后的"原因"感兴趣。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blake、

    您是指 SPRS961A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、数据表。  客户澄清:

    数据表在 DDR 布线部分中列出了布线长度的时间。  它们是否可以提供长度?  或者、他们是否依靠终端用户根据 PCB 层叠、走线类型和介电常数计算延迟?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Blake

    提供了长度匹配要求、以最终在不同的 DDR 网类别之间实现严格偏差。 因此,直接提供了延迟要求。 大多数布局工具都有简单的内置板延迟计算器实用程序来获取此信息。

    客户对基于延迟的要求有什么具体问题?

    此致、Siva