This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5505:具有 CCS v7.1.0的 TMS320C5505

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600934/ccs-tms320c5505-tms320c5505-with-ccs-v7-1-0

器件型号:TMS320C5505

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我不熟悉 CCS、因此请接受我的愚蠢问题。 我在 Macbook Pro 上使用 CCS v7。  

在启动新的 CCS 项目后、我正在目标搜索中查找 TMS320C5505、但我无法找到它。

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amgad:

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    安装 CCS 时、您是否已从 CCS 软件包中添加 C55x 系列器件?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的帮助。
    为了避免任何错误、我下载了 CCS 的完整副本。 我选择了所有封装。

    此致、
    Amgad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amgad、

    我只想指出、CCSv7在运行 C55x 项目时出现问题。 在我们解决问题之前、您可以改用 CCSv6.1.3吗? 另外、请记住在安装时添加 C55x 支持。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    但斯克非常值得您的支持。 就会这么做。

    Amgad