This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA726:Weston 问题

Guru**** 2584015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601182/linux-dra726-weston-issue

器件型号:DRA726

工具/软件:Linux

我没有将应用程序设置为 Weston 的客户端、因此解决了应用程序加载1.5分钟的问题。

我将命令放在/etc/init.d/weston 中

       openvt -c 4 -f runWeston
       openvt -c 4 -f ActVision1230

加载应用程序大约需要7-10秒。

我需要缩短该加载时间。

          │├─weston.service
          ││├─639 /bin/sh /usr/bin/runWeston
          ││├─641 ActVision1230
          ││├─661 Weston --idle-time=0
          ││├─717 /usr/libexec/weston-keyboard
          ││└─718 /usr/libexec/weston-desktop-shell

如何防止键盘和桌面 shell 加载、同时仍能运行我们的应用程序?

该应用程序是使用嵌入式向导创建的 GUI 应用程序。

Michel Catudal

ACTIA Corp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我已将您的问题转交给一位 Weston 专家。

    此致、
    Yordan