This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:MMC1上的最大 SD 卡速度

Guru**** 2586515 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600145/linux-am5728-max-sd-card-speed-on-mmc1

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

尊敬的团队:

我从 Processor_SDK_Linux_Kernel_Performance_Guide 中查看了 AM57XX-EVM 上的 SD 性能编号

我知道最佳写入性能高达12Mbps、最佳读取性能高达40MBps、这是在 SanDisk Ultra 8GB Micro SDHC 闪存卡 Class 10上测得的

我有以下有关上述测试结果的问题

1) 1)是否在 MMC1插槽上进行了测试? MMC1插槽支持 SDR-104模式、可高达96MBps、使用的 uHS-I 卡为 uHS-I 卡

2) 2)在插入 MMC1插槽的 UHS-I 卡上运行 SDK_Linux、我能实现的最佳性能是什么、请帮助我找到测量性能的工具。

谢谢、此致、

Vamshi G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这在 AM572X GP EVM 的 MMC1上进行了测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我看到这些数字非常慢、我知道、这些数字是在 SDR-104模式下通过 MMC1控制器获得的、如果我错了、请纠正我的错误。

    我还有几个问题。

    1) 1)如何确保驱动器使用 SD3.0控制器的最大功能
    2) 2)如何确保 MMC1在 SDR-104模式下运行、

    谢谢、
    Vamshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在此处找到更多详细信息: processors.wiki.ti.com/.../SD_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我想知道、12Mbps 的写入速度是否是 SD3.0控制器与 AM5728的 CPU 性能的限制?

    我测试了 ATP 32GB uHS-I 卡的写入性能、并能够实现高达25Mbps 的写入速度。 测试涉及从大小为1.5GB 的 mSATA 驱动器中读取文件,并使用 dd 命令以512MB 的块写入 USD。

    请提供您的意见。

    谢谢、
    Vamshi G.