This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:VIP 捕获是否可以逐行发送中断?

Guru**** 2584045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601013/tms320dm8148-can-vip-capture-send-out-interrupt-by-lines

器件型号:TMS320DM8148

您好!

我的客户希望在 VIP 采集期间通过多条线路而不是整个帧来中断? RDK 中的驱动程序是否支持此功能? 如果是、您是否愿意建议如何操作? 是来自 VPDMA 还是 VIP 的中断?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    VIP 驱动程序中有一个基于层的捕获功能,我想它是在 DVR-RDK4.0和更高版本中添加的。  

    本质上、它在每 n 行与帧一起捕获后进行回调。 该帧可用作只读帧、一旦捕获到完整帧、它就可以排出队列。  

    您可以浏览 VIP 驱动程序的头文件以了解此功能。

    Rgds、

    Brijesh