This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320DM8168:能否重新启动/重新初始化 Cotex VideoM3编码器而不重新启动 A8主机

Guru**** 2540830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601072/rtos-tms320dm8168-can-i-restart-reinit-cotex-videom3-encoder-only-without-reboot-my-a8-host

器件型号:TMS320DM8168

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

在这种情况下,我遇到了一个非常罕见的问题,我发现 HDVICP 编码器由于 某种未知原因而不响应主机 CPU。 3 个 VICP 中只有1 个失效

并且 syslink 通道保持超时状态。  

由于问题的可能性很小,项目 的紧迫性 ,很难重现问题,所以  我想 直接重新启动目标 HDVICP, 我如何实现这一目的?

或者是否有办法重新引导整个 VideoM3?

我使用 EZSDK 5_11

任何人都有任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以尝试:
    firmware_loader 1 /usr/share/ti/ti-media-controller-utils/dm816x_hdvicp.xem3停止
    firmware_loader 1 /usr/share/ti/ti-media-controller-utils/dm816x_hdvicp.xem3启动

    另请注意、最新的 EZSDK 版本为5.05.02。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我使用 ti-ezsdk_dm816x-evm_5_00_00_11
    我没有找到 firmware_loader utils。
    是否必须使用最新的 SDK?