This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:关于特定内核的复位

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/601035/rtos-tms320c6678-regarding-of-reset-for-a-specific-core

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想知道 C66x 多核 DSP 上的"内核复位"。

我们的平台:C6608 (或可能是 C6678)、8核 DSP、在1GHz 或1.25GHz 上使用

我们的团队看到了8个内核中的一个具有未知原因的重置问题。

因此、我想知道特定内核复位的可能性。

我们的团队已经检查了软件方面的可能性。 但是、没有用于发生内核复位的代码。

我想 TI 描述了这种现象、称为"本地复位"。

1.在运行时、是否有可能在特定内核上发生"本地复位"?

2.是否有软件或硬件对特定内核进行复位的情况?

3.如果是,您能描述一下具体的情形吗?

plz 告诉我有关本地复位的任何线索、包括软件和硬件的各个方面。

谢谢阅读。

BR、

Hyungtae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyungtae、

    我已将此内容转发给硬件和软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev