This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2P CTT -何时提供?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600601/tda2p-ctt---when-will-it-be-available

主题中讨论的其他器件:TDA2

团队、

请告知 TDA2P 时钟树工具(CTT)何时发布。 是否可以使用 TDA2 CTT (即时钟树的区别是什么)?

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lina、

    TDA2Px 将于7月中旬在汽车封装中发布。

    通常、TDA2Px 和 TDA2x 之间的时钟树差异仅在器件支持的模块中存在-添加带有时钟的模块或删除模块。 您可以比较数据手册以找出差异。

    对于这两个器件系列中的现有模块、我认为现在您可以使用 TDA2x CTT。 此外、如果您需要、还会发布一个签订了 NDA 的 Sitara Plus CTT、我可以通过私人邮件将其发送给您。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mariya、

    我不熟悉 Sitara Plus。 时钟树工具是否会对两者都相同? 如果是、请通过电子邮件发送。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CTT 是通过邮件发送的。

    我将关闭该线程。

    此致、
    Mariya