This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:勘误表 i922

Guru**** 2582105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599841/am5718-errata-i922

器件型号:AM5718

您好!

来自 AM571x (SR 2.0、1.0)和 AM570x (SR 2.0) SitaraTm处理器芯片勘误表(www.ti.com/.../sprz436c.pdf):)

  • i922 DDR 控制器中 ECC 功能的可用性有限

我从阅读描述中了解到、这意味着 ECC 存储器在实践中几乎不可能使用。 将来是否会有可解决此问题的芯片更新?

/F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已要求工厂团队进行评论。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredda、

    感谢您的提问。 我们正在开发解决方案、访问此解决方案的正确方法是联系我们在您附近的当地代表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您提供的信息。 我要这个。