This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3356:更改 EtherNet/IP 中的 MAC 地址

Guru**** 2582105 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599824/am3356-changing-mac-address-in-ethernet-ip

器件型号:AM3356
主题中讨论的其他器件:SYSBIOSPRU-ICSS-INDUSTRIAL-SWSYSBIOSSDK-IND-Sitara

大家好

我对 ISDK 2.1.3上 AM335x 的 EtherNet/IP 有疑问。

我知道 AM335x 具有唯一的 MAC 地址。
但我的客户不想使用它。

它们更改 ISDK 上 EtherNetIP_adapter 上第245-246行的 main.c 以更改 MAC 地址。

C:\ti\sysbios_ind_sdk_02.01.03.02\sdk\examples\EtherNetIP_adapter

但它不起作用。
您能告诉我我们应该改变的另一点吗? 如果您知道的话。

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 正在将对 AM335x 和 AM437x 的所有协议的支持转移到 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW、 以便为当前和未来器件上的工业软件交付提供单一模型。 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 已用于 AM57x 器件。

    AM335x 和 AM437x 工业协议支持已开始从 SYSBIOSSDK-IND-Sitara (IND SDK 2.x)迁移到 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW
    2017年6月底、PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 将支持 AM335x 和 AM437x 的所有当前协议。

    TI 于2017年3月31 日停止为 SYSBIOSSDK-IND-AM335x 提供免费支持、2017年6月30日之后不再为 SYSBIOSSDK-IND-Sitara 提供免费支持。

    如果您有兴趣在这些日期之后接收这些 SDK 的维护版本和技术支持、请联系 IndSDKSupport@list.ti.com 或您的 TI 代表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    感谢您的评论。
    我明白了。 已经向我的客户解释过这种情况。
    他们决定继续在 ISDK 上发展。
    因为 PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW 尚未发布。

    此问题与 SYSBIOSSDK-IND-Sitara 有关。
    您能回答我有关此问题的问题吗?

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经通知了软件团队、正如我在上面发布的那样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    感谢您的支持!
    我明白了!

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroyasu、

    第245行中的函数 SOCCtrlGetPortMacAddr ()在 starterware\SoC\AM335x\AM335x_control.c 中实现 如您所见、该函数基本上会读取 mac_idx_lo 和 mac_idx_hi 寄存器以检索 MAC 地址。 所做的更改是什么、之后到底有什么不起作用?

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    感谢你的答复。

    当 MAC 地址被插入时、它们不能建立连接。

    我们在 ISDK 软件中寻找答案。 但我们无法得到它。

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroyasu、

    他们是否按照 processors.wiki.ti.com/.../Using_EIPTool_with_SYSBIOS_ISDK_EtherNetIP_Adapter_Application 步骤 测试 EtherNet/IP 连接?
    他们是否尝试使用 Wireshark 捕获迹线以比较工作用例和非工作用例?

    此致、
    Garrett