This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM335x:EDMA 是否可以将数据从 SDRAM 传输到内部 SRAM (0x402F0400)

Guru**** 2541930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600655/linux-am335x-does-the-edma-can-transfer-data-from-sdram-to-internal-sram-0x402f0400

工具/软件:Linux

大家好、

  我发现 EDMA 无法将 SDRAM 传输到内部 SRAM、 EDMA 传输完成后内部 SRAM 中的数据无法更新。

 但是、EDMA 可以成功更新 L3 OCMC0 SRAM 中的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xing、

    这个位于起始地址0x402F0400的"内部 SRAM"在 Cortex-A8内部、因此只能从 Cortex-A8访问、因此不能从 EDMA 访问。

    另请参阅以下 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../555572

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

        谢谢!