This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 C5515的 AM 调制/解调示例

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600411/am-modulation-demodulation-examples-with-c5515

您好!

我使用的是 C5515 eZdsp、我期待一些使用 C5515 DSP 的 AM 调制/拆除示例。

我刚刚使用 pingpong 缓冲器实现了信号采集。

有人知道吗?

提前感谢

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paolo、

    我已将此内容转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    您可能对 C5000教学 ROM 第8章中使用的振铃调制(外来声音)感兴趣。 它使用载波频率在可闻频谱中调制音频信号。

    http://ti.com/lit/zip/SSQC020

    希望这对您有所帮助、
    标记