This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:USB 接口插入损耗

Guru**** 2582015 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600666/am5728-usb-interface-insertion-loss

器件型号:AM5728

您好!

我对 AM5728 USB 接口的插入损耗有一个问题。

我已查看应用报告《高速接口布局指南》(spraar7e)。

我的客户希望在 USB 差分中插入共模滤波器。

根据其报告的表5,KeystoneII 的超高速 插入损耗值为2.5GHz (器件到连接器)。 BUR DRA7xx/AM57xx 在表4中没有其值。

请告诉我2.5GHz/5GHz 时的插入损耗值。

我还确认了 AM57xxIDK 电路板。 电路板上使用了 AMC2012 (TDK )滤波器。 是否建议这样做?

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM57x 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该值在 USB 规范中定义、具体取决于产品角色(主机或设备)和使用的连接器。

    我可以为您保存对规格的搜索。 如果您可以提供这两个变量、请为您的特定产品提供实际值。