This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 频率检测算法的延迟

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600613/latency-of-a-frequency-detection-algorithm

我想获取1-100kHz 混合频率信号、并使用此 DSP 来检测是否存在特定(用户可修改)频率。

我想知道、对于在该频率范围内对信号执行 FFT 的模数转换加此 DSP、我应该期待什么样的延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 DSP 上 FFT 实现的内核基准:
    www.ti.com/.../core-benchmarks.page

    从 A2D 到 DSP 的延迟取决于许多因素、您使用的是什么接口、内核或 DMA 是否将数据从外设移动到内部存储器、是否启用 FIFO、是否使用操作系统等?

    通常、C6000器件可以在高采样频率下轻松处理多通道数据、因此可用于专业音频产品和工业以及测试和测量终端设备。

    此致、
    Rahul