This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:SPL 后系统挂起

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600871/am3352-system-hangs-after-spl

器件型号:AM3352

您好!

我正在尝试使用 am3352在定制板上启动 u-boot。 我可以成功地将软件调平到 DDR3。 该板配置为 UART 引导。 通过 xmodem 上载 u-boot-spl.bin 后、我可以看到一些我已经输入 board_init_f 和 SDRAM_init 的调试消息。 我认为 DDR3已初始化、因为我可以在 SDRAM_init 之后正确写入和读取。 问题是系统此时停止。 我找不到 spl 挂起的位置。

我可以看到调试消息、因为我在 u-boot menuconfig 中启用了早期调试、否则无法在控制台中看到任何 printf。

是否有人知道在 spl 中的 board_init_f 之后接下来将调用哪个函数? 从何处查找问题? 此后我还尝试继续 YMODEM 上载、但 YMODEM 无法启动。

非常感谢。