This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX5535EZDSP:获取生成错误:"符号未解析""指定的非法 COFF 版本"

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600736/ccs-tmdx5535ezdsp-getting-build-error-symbol-unresolved-and-illegal-coff-version-specified

器件型号:TMDX5535EZDSP

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在尝试构建 TIesr 演示。

我使用了以下项目:

* atafs_BIOS_drv_lib (构建良好)

* C55XXCSL_LP (构建良好)

* TI 降级 C55 (错误)

*TIesrEngineC55 (编译时好)

DemoC55有构建错误。 下面是日志。 对于文本文件、它看起来很奇怪。

请帮助。

日志:

说明资源路径位置类型
#10010链接期间遇到错误;"ot"未构建 TIesrDemoC55 C/C++问题
#10234-D 未解析的符号仍然是 TIesrDemoC55 C/C++问题
gmake:***[TIesrDemoC55.OUT]错误1 TIesrDemoC55 C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 TI 降级 C55 C/C++问题
未解决的符号 Rial8 TIesrDemoC55 C/C++问题
#10062-D 入口点符号"rial8"未定义的 TIesrDemoC55 C/C++问题
已声明#179-D 变量"readBuff"、但从未引用 CODEC _AIC3254.c /TIesrDemoC55第125行 C/C++问题
已声明#179-D 变量"readBuff"、但从未引用 CODEC _AIC3254.c /TIesrDemoC55第300行 C/C++问题
已声明#179-D 变量"readBuff1"、但从未引用 CODE_AIC3254.c /TIesrDemoC55第191 C/C++行问题
已声明#179-D 变量"readBuff2"、但从未引用 CODE_AIC3254.c /TIesrDemoC55第192行 C/C++问题
已声明#179-D 变量"ReadCount"、但从未引用 CODEC _AIC3254.c /TIesrDemoC55第298行 C/C++问题
#64-D 移位计数过大 sys_init.c /TIesrDemoC55第227行 C/C++问题
#64-D 移位计数过大 sys_init.c /TIesrDemoC55第251行 C/C++问题
#99922指定非法 COFF 版本;版本2假定 TiesrDemoC55 C/C++问题
引用的项目'cslVC5505'在工作区中不存在。 项目"TIesrDemoC55"可能无法按预期构建。 TIesrDemoC55 TIesrDemoC55问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    确保链接所有必需的文件并在项目中包含所有库。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan Kovachev,

    感谢您的回复。 我在 Windows 上尝试过它。 一切看起来都很好。

    Linux 上的同样功能似乎不起作用。 我在这方面面临着问题。 我暂时使用窗口。

    我正在 Ubuntu 中使用 TIesr 引擎构建自定义触发库。

    运行 make 文件之前、我需要在 Ubuntu 中安装哪些库的先决条件? (例如:ARM-GNU 交叉编译器库)

    以及如何为语音命令培训 TIesr 引擎 HMM。

    此致、

    Abhinandan

    编辑:使用正确的 BIOS 版本、我能够使其在 Linux 上工作。 感谢你的帮助。