This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:将 ASRAM 地址线连接到 SOC

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600710/66ak2h14-connecting-asram-address-lines-to-the-soc

器件型号:66AK2H14

您好!

我使用的是器件型号 为 IS61WV204816ALL-10TLI 的 ASRAM、它具有21条地址线路(A0至 A20)和16条数据线路。

EMIF16用户指南中提到 、EMIFA23必须连接到 ASRAM 的 A0。  

请告诉我如何连接其他地址行。 我应该将 EMIFA00连接到 SRAM 的 A1还是 将 EMIFA01连接到 SRAM 的 A1?

谢谢、此致、

Madhu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、

    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马德胡

    您的理解是正确的。 连接应如下所示。

    EMIFA23 - A0 ASRAM
    EMIFA00 - A1 ASRAM
    EMIF A01 - A2 ASRAM 等。

    此致、
    SENTHIL