This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:软件视频编解码器性能

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600387/am4378-software-video-codec-performance

器件型号:AM4378

您好、TI 专家。

请允许我确认以下问题。

[问题]

 矩阵 H.264解码演示有多高的分辨率和帧速率?

我知道 TI 提供了以下 wiki 网站、但我找不到这些信息。

 

如果您有任何问题、请告诉我。

此致。

Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指 gstreamer 演示吗?
    如果是、请检查此主题:
    e2e.ti.com/.../585066
    它可以帮助您找到演示以及正在运行的流水线。
    您还可以找到有关如何通过 GST 元素测量 fps 的信息。

    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已经检查过此主题、但我找不到问题的答案。
    那么、就器件性能而言、矩阵 H.264解码的最大分辨率和帧速率是多少?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM437x 没有视频硬件加速器、因此解码发生在 ARM 上的软件中。 opensource avdec h264 gstreamer 插件用于解码。 解码器性能在很大程度上取决于 H.264编码位流配置文件、工具和序列的复杂性。 分辨率本身没有限制、这取决于解码器软件库支持的内容。 关于帧速率、它取决于芯片上可用的 ARM MHz。 例如、要使用 avdec h264插件解码 ARM 上的一个720x480分辨率 H.264编码帧(具有正常复杂性)、需要大约20MHz。 如果 ARM 的时钟频率为1GHz、则理论上可以实现50fps、但您将没有剩余的 MHz 用于任何其他用途。 请注意、解码器会生成 i420格式的输出、要将其发送至显示屏、需要将输出转换为 YUV422交错或 RGB24格式。 该转换可以在 SGX 或软件中进行。 当在软件中完成时、它们也会消耗大量的 ARM 周期。