This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:如何处理 VSS_OSC_SYS 引脚

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600592/66ak2g02-what-to-do-with-vss_osc_sys-pin

器件型号:66AK2G02

您好、香榭丽舍

以下两个文档指定在使用晶体时将 VSS_OSC_SYS 引脚连接到电路板接地。

 

SPRS932D 66AK2G02数据表

7.5.1振荡器路由

按照与其他器件 VSS 引脚相同的方式对待 VSS_OSC_AUDIO 和 VSS_OSC_SYS 引脚:连接

板接地、尽可能靠近焊球。

 

sprac54 66AK2G02原理图检查清单

2.9计时

•使用晶体时、将 VSS_OSC_SYS 或 VSS_OSC_AUDIO 连接到电路板接地。

 

如何定义电路板接地? 电路板接地机箱接地吗? 此电路板接地端与其他接地端(DGND、AGND)之间有何区别?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    您可以为晶体和 VSS_OSC_SYS 提供单独的接地、并通过0欧姆电阻器将其连接到数字接地。 请查看 EVM 原理图以供参考。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们发现 VSS_OSC_SYS 连接到 K2G EVM 上的 GND_SYS、但它未连接到任何其他接地端。 这就是为什么我们有这样一个问题:如何处理这个“电路板接地”。

    “单独接地”是否需要专用接地层?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    GND_SYS 通过 K2G EVM 中的0 Ω 电阻器连接到 DGND。 是的、K2G EVM 中提供了用于 GND_SYS 的专用接地平面。

    此致、
    SENTHIL