This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCS 到 BIN 转换源代码

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600674/mcs-to-bin-conversion-source-code

您好!

是否有人知道 C 源代码是否可用于将.MCS 文件转换为.bin 文件。

此致、

Sreejaya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreejaya、

    您能更详细地描述一下您的问题吗? 您使用的是什么硬件平台和哪个软件版本?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我的要求是解释 Xilinx FPGA 工具生成的.MCS (Intel Hex 格式)文件、并将二进制文件写入 FPGA 启动闪存。 从 MCS 到 BIN 的转换将使用 K2L 处理器完成、并将二进制文件发送到 FPGA 以写入 FPGA 的闪存。

    我想知道源代码是否可以随时将 MCS 转换为二进制文件、以便写入闪存。

    谢谢
    Sreejaya