This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UART 配置

Guru**** 2585555 points
Other Parts Discussed in Thread: J6EVM5777

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600392/uart-configuration

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:J6EVM5777

您好!

我有一个问题"减速 UART "。 UART 调试控制台是 ttyS0、因此在使用 ttyS1、ttyS2、ttyS3等其他 UART 端口时、我们需要更改任何多路复用设置或硬件设置才能使用该设置。 我们刚刚为该 UART3进行了布线、并尝试通过 ttyS2发送数据、但没有得到任何回复。

我使用的是 J6EVM5777

www.ti.com/.../J6EVM5777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、
    您的帖子给我一种感觉、即您没有使用 UART3特定标题。
    UART3是一种真正的"旧学校"UART、应通过外部 USB 连接到串行适配器或传统的9引脚串行 RS232。 在本例中、您将有一个额外的 ttySx。
    您必须在 EVM 上找到 TX/RX/GND 接头(通常标记为"DebUG 接头")、并且可能还必须焊接自己的连接器和导线。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanislav、

    UART3特定报头是什么意思? 它会生成一个额外的 ttySx、还是会使用 ttyS3? 我们从 EVM 上的扩展头中取出了 UART。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。 我当时在考虑其他 EVM。 该 EVM 板上没有单独的 UART3接头。

    您是对的、您可以在 P9连接器上观察 UART3。

    -确保已在处理器本身(在软件中)中复用正确的 UART3引脚。

    - 检查多路复用器 K、在 UART3和 MCSPI2之间切换 P9上的蓝牙 UART (BT_UART*)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stanislav、

    如何在软件中进行多路复用? 您能解释一下如何"检查多路复用器 K、在 P9上的蓝牙 UART (BT_UART*)的 UART3和 MCSPI2之间切换"。 它是否会生成新的 ttyS*设备或使用 ttyS2的 shouls。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TDA2x 引脚多路复用、请下载器件 TRM、然后检查寄存器

    CTRL_CORE_PAD_SPI2_SCLK

    CTRL_CORE_PAD_SPI2_D1

    设置为 UART3。

    设置多路复用器 K:

    关于 ttyS、我在想主机 PC ttyS、请忽略它。 EVM 侧 ttyS 应为 ttyS2。