This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:以太网示例程序

Guru**** 2583555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599758/am3352-ethernet-sample-program

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:TMDSSK3358

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了一个有关在 AM335x (BeagleBoneBlack 或 TMDSSK3358)上使用 CCS 进行以太网示例程序的问题。

我们在以下 PROCESSOR-SDK-RTOS-AM335X 03_03_00_04中找到了文档(第2页)中的相关说明。

C:\ti\pdk_am335x_1_0_6\packets\ti\starterware\docs\StarterWare_02_01_01_02_ReleaseNotes.pdf

 

但我们在 SDK 安装设计中找不到任何以太网示例程序(C:\ti\pdk_am335x_1_0_6)。

 

如果您能告诉我们在 AM335x 上使用 CCS 运行以太网示例程序的建议方法、我们将不胜感激。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matusan、

    StarterWare_02_01_01_02_ReleaseNotes.pdf 似乎需要更新。

    您可以参考 wiki (processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK )来创建 Nimu 示例项目(以太网示例程序)并在 AM335x 上运行。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的善意。
    此信息非常有用!


    此致、