This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:LVDS 连接

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600429/am3352-lvds-connections

器件型号:AM3352

我计划使用 AM3352和 LVDS 变压器/ DS90CR285MTDX/NOPB 作为 LCD 显示解决 方案、它们将在 RGB888模式下运行。 从 AM33502的勘误表(文献编号 :SPRZ360I)中、与 RGB565 (16bpp)模式相比、在 RGB888 (24bpp)模式下运行时、LCD 数据引脚的蓝色和红色分配是相反的。  请检查  我的设计中从 AM3352到 DS90CR285MTDX 的 LCD 信号连接是否正确?

e2e.ti.com/.../am3352_2D00_lvds-Connection.xlsx

e2e.ti.com/.../am3352_2D00_lvds-Connection.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用此 wiki 作为参考: processors.wiki.ti.com/.../LCD_connectivity
    可以在 AM335x 勘误手册3.1.1中看到正确的信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 但引脚序列( Wiki 中的 DSS_xx<=>RGBn 与勘误表中的 LCD_DATA[xx]<=>RGBn)似乎不同 。 例如 、在 wiki 中、DSS_16=R[0]、但在勘误表中、LCD_DATA[21]=R[0]。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在处理器端、您需要使用勘误表中列出的颜色分配。