This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/GStreamer:如何为 GS-plugins-base0-10启用 Pango?

Guru**** 2584035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600721/linux-gstreamer-how-to-enable-pango-for-gst-plugins-base0-10

器件型号:GStreamer

工具/软件:Linux

您好:

     BSP:glsdk 7_04_00_03

     SoC:Dra7xx

      我下载 GST-plugins-base0-10、在 Yocto 中配置和编译、然后需要启用插件 Pango

     如何配置文件 configure.ac?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在这里使用的 gstreamer 版本是什么?
    您是否尝试过:
    --enable-pango

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GST-plugins-base/0.10.36-R8/git $
    /configure --build=x86_64-Linux --host=arm-linux-gnueabi --target=arm-linux-gnueabi --prefix=/usr --bid=/usr/bin --sbdir=/usr/sbin /usr/lib /usr/share/info --libiddir=/usr/lib/gst-plugins-base /usr/include /usr/share/man --datadir=/usr/share /usr/include /home/zhan/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_04_00_03/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/dra7xx-evm --disable-disable-infintrack-disable-infand-logic-ex-infand-ex-infand-ex-infand-ex-infand-ex-ex-infotivedine-ex-infand-ex-ex-infand-ex-infand-ex-infine-infot-infine-infand-infand-ex-ex-infot-infine-infand-ex-infot-infine-infot-infin-infine-infine-infine-infindif-infot-infine-infindiforment-conf-infot-infine-infine-infine-infindiformand-infand-infine-infine-infine-infine-infand-ex-infine-infot-infine-infine-infine-
    _________________________________
    和显示:

    配置:***具有不会生成的依赖项的插件:
    ALSA
    cdparanoia
    gnomevfs
    ivorbisdec
    libvisual
    潘戈
    潘戈
    Theora
    视频4线性复用
    最大扭结
    xvimagesink

    配置:*** ORC 加速被--disable-ORC 禁用。 更慢的代码路径
    应用。
    _________________________________
    然后我生成、获取错误:
    video-cROP.c:在函数"GST_buffer_set_video_cROP"中:
    video-cROP.c:69:3:警告:函数'gst_video_cROP_quartk_get_type'的隐式声明[-Wimplice-function-declaration]
    GST_buffer_set_qdata (buf、GST_VIDUO_CROP_QUARK、
    ^μ A
    video-cROP.c:69:3:警告:'gst_video_cROP_quartk_get_type'的嵌套外部声明[-Wnested_extern ]
    video-cROP.c:71:11:警告:函数'video_cROP_quartk_get_type'的隐式声明[-Wimplicate_function-declaration]
    VIDEO_CROP_QUARK、GST_TYPE_VIDEO_CROP、CROP、NULL);
    ^μ A
    video-cROP.c:71:11:警告:'video_cROP_quartk_get_type'的嵌套外部声明[-Wnested_extern ]
    VIDE-CROP.c:顶层:
    VIDE-CROP.c:118:44:错误:未知类型名称"GST_VIDEO CRO"
    GST_BOILERTORE_MINI_object (GstVideoCrop、GST_VIDEO 作物);
    ^μ A
    video-cROP.c:52:8:警告:"GST_Boilerton_Quark"声明为"静态"、但从未定义[-Wunuse-function]
    静态 GST_boilertore_Quark (VideoCrop、VIDEO CROP_QUARK);
    ^μ A
    video-cROP.c:113:1:警告:已定义但未使用"GST_VIDEO CROP_CLASS_INIT"[-Wunuse-function]
    GST_VIDEO CROP_CLASS_INIT (GstVideoCropClass * klass)
    ^μ A
    maked[5]:***[libgstvideo_0.10_la-video-cROP.lo]错误1
    make[5]:离开目录`/home/zhan/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_04_00_03/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/dra7xx_evm-linux-gnueabi/gst-plugins-base/0.10.36-r8/git/gst-libs/gst/video
    maked[4]:***[全部]错误2.
    make[4]:离开目录`/home/zhan/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_04_00_03/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/dra7xx_evm-linux-gnueabi/gst-plugins-base/0.10.36-r8/git/gst-libs/gst/video
    maked[3]:***[VIDE]错误2.
    make[3]:离开目录`/home/zhan/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_04_00_03/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/dra7xx_evm-linux-gnueabi/gst-plugins-base/0.10.36-r8/git/gst-libs/gst
    maked[2]:***[all-递 归]错误1
    make[2]:离开目录`/home/zhan/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_04_00_03/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/dra7xx_evm-linux-gnueabi/gst-plugins-base/0.10.36-r8/git/gst-libs
    maked[1]:***[all-递 归]错误1
    make[1]:离开目录`/home/zhan/ti-glsdk_dra7xx-evm_7_04_00_03/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/dra7xx_evm-linux-gnueabi/gst-plugins-base/0.10.36-r8/git
    Make:***[All]错误2.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在此处查看相关性:
    www.linuxfromscratch.org/.../gst-plugins-base.html

    BR
    玛格丽塔