This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320C6748:如何将 USB1用作带有 staterware 的 MSC

Guru**** 2611815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600225/starterware-tms320c6748-how-to-use-usb1-as-msc-with-staterware

器件型号:TMS320C6748

工具/软件:Starterware

所有 Starterware USB 示例都基于 USB0 OTG、现在客户希望同时使用 USB、即 Starterware 中的 USBlib 和驱动程序可用于 USB1、即 OHCI 1.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tony、

    如果您看到 Starterware USBLIB 是如何设计的、它仅支持 MSC 的 USB OTG 实例。 在 AM335x 上、它n`t 2个 USB OTG 实例、对于 OMAPL/C674x、它只有一个为 MSC 定义的实例、因为它只有一个 USB OTG 实例、因此该软件中的基本 USBLIB 不支持 USB1 OHCI 1.1上的 MSC。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul