This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G02:计划发布不带 SYS/BIOS 的 PDK CSL 示例

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/600378/66ak2g02-plan-to-release-pdk-csl-example-w-o-sys-bios

器件型号:66AK2G02

您好!

您是否计划发布基于 CSL 的示例软件、该软件在下一个 K2G PDK 中未使用 SYS/BIOS?

下面的 K2G PDK 中有一个 GPIO 示例作为测试应用、但它是 AM57xx 的一个示例。
C:\ti\pdk_k2g_1_0_5\packages/ti\cSL\examples\gpio\gpio_toggle \main.c

实际上、当我在 AM57xx PDK 上输入"gmake CSL"时、下面会生成 AM57xx EVM 的可执行文件。 该示例不使用 SYS/BIOS。
C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packets\ti\binary\cSL_GPIO_toggle_app\bin

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazu、

    我已通知软件团队。 他们的反馈将直接发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazu、

    目前、SDK 中唯一的裸机(无操作系统)示例是 pdk_k2G_X_X_X/packages/ti/board/diag 下的诊断测试。 在n`t 计划中、我没有看到任何其他 CSL 示例被添加到 Processor SDK RTOS 中的 K2G 封装中。

    您可以查看 AM57xx 示例以检查创建裸机示例所需的更改。 唯一的区别应该是该函数被定义为 C 函数而不是 TI RTOS 任务(删除上下文设置)、并且不是链接到 RTOS 版本的 OSAL (OS 抽象层、用户需要链接到库的非 OS 版本)。

    如果您有任何疑问、请告知我们、我们可以为您提供有关示例的帮助。

    此致、
    Rahul